This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:带 Launchpad 的 MATLAB

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876379/drv8301-69m-kit-matlab-with-launchpad

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301LAUNCHXL-F28069M

尊敬的 TI 团队:  

是否可以在与 drv8301-69Kit 连接时直接从 Simulink 更新和发送所需的值(速度/位置等)?是否有类似的示例? 也许您可以指出一个问题。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此页面应能为您提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    感谢你的帮助。 我可以看到、电机控制有两种  

    第1个示例

    F28027 LaunchPad

    - BOOSTXL-DRV8301、具有三相无刷电机和12-24V 电源

    或  

    第2个示例

    -TI LAUNCHXL-F28069M LaunchPad  
    2个 BOOSTXL-DRV8301、具有3相无刷电机和12-24V 电源

    我想使用  

    一个 TI LAUNCHXL-F28069M LaunchPad  
    -一个 BOOSTXL-DRV8301、具有一个三相无刷电机和一个12-24V 电源

    使用 F28027 Launchpad 的示例能否仅通过将 Simulink 中硬件实现中的硬件板更改为 TI Piccolo F28069M Launchpad 来与 F28069M 配合使用?  

    或者 、最好移除与第二个示例中的第二个电机相关的块(使用2 boostxl)。

    如果我能尽快得到答案、我将非常感激

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济南

    基于您拥有的硬件、我认为禁用示例中的第二个电机块与尝试从 F28027移植单个电机示例应该是直接的。  第二个电机应与不与电机1重叠的差分外设多路复用重复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathhew:  

    1.在哪里可以找到双电机示例工作区中所需参数的定义? 因此、我可以使用我的电机值更新这些值、因为这些值是在未定义的情况下列出的。  

    对于此示例,没有(.m)文件? 与 F28027F 的第一个示例类似,因为只有 Simulink 可用。

    为了更加具体、我需要详细了解工作区中这些参数的定义、以便用正确的电机值填充。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,济南,

    加载 Simulink 模型时会初始化这些变量。 您可以通过进入 model properties->Callback 访问初始化脚本。

    或者,您也可以在 MATLAB 命令窗口中键入‘edit c28069psm_focat_data’,以打开此模型的初始化脚本。

    --

    Darshan Pandit | MathWorks

    有关更多资源、请参阅 :MATLAB Central 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darshan。

    济南、这是否解决了您的问题?