This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:何时发布 TIDA-010062固件?

Guru**** 2060970 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871114/ccs-tms320f280049c-when-tida-010062-firmware-release

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、Kevin San、

我们需要单相图腾柱固件。

否则、我们的客户将选择另一个制造商的原始 单相 图腾柱 GaN 解决方案、而不是 TI。

谁停止发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一篇文章中对此做出了答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim-San、

    谢谢、但我找不到。 其中...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只需将 TIDA-010062固件用于交错式图腾柱 PFC、即可禁用 PWM 输出三个相位中的两个相位。

    这将仅为 单相 图腾柱固件提供一组 PWM 输出。  

    希望 固件变化不会太大、客户不会像  您提到的那样从竞争产品中选择其他单相图腾柱 GaN 解决方案。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim-San、

    感谢您发送邮件。

    客户已开始进行另一个制造商设计。

    但他们似乎对 LLC 数字控制感兴趣。

    PFC 和 LLC 之间的通信、即通过 ISO7742FDW 进行的2/2双向通信未知、因此无法使用 TIDA-010062。

    我想只有少数公司拥有 TI 安装板、才能使用此参考设计。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您没有再提出任何问题、我将关闭此案例。

    Shamim