This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 中的16位 ADC

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883387/tms320f28377s-16-bit-adc-in-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、我的客户需要:

  • 正满量程误差漂移
  • 负满量程误差漂移

 TMS320F28377S 的内部16位 ADC 的说明。

此数据是否可用?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我将检查我们的特性数据、如果 F2837x ADC 的满量程误差漂移可用、我将会返回给您。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否会与客户核实漂移的相关信息?  这是否随温度变化...随时间变化...?  16位模式下的 F2837x ADC 满量程误差(增益)为+/-64LSB、约为 FSR 的0.1%。  这是 在数据表中指定的工作条件(电压和温度)下测得的。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否有机会澄清客户提到的漂移?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    他们说、温度和时间的漂移会很好。  

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    正负 ADC 满量程误差规格适用于器件规格中标记的建议工作范围、因此该范围适用于建议工作条件中注明的温度范围。  我们没有随时间变化的漂移数据。

    此致、

    Joseph