请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我正在使用 T1/T2在操作限定符根据模拟比较器输出触发 PWM 信号。 使用 AQTSRCSEL 中的 T1SEL、我已经将数字比较模块的 DCAEVT1映射到了 T1事件。 我的问题是、是否可以在启用消隐窗口的情况下将 DCAEVT1滤波信号(DCEVTFILT)传递到 T1?
在下图中、很明显、消隐窗口效应仅反映在 DCEVTFILT 上、但 T1SEL 直接映射到 DCAEVT1。
我是否可以将带消隐的 DCEVTFILT 传递到 T1/T2?