This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:对于内部 ADC 基准和 AIO 使用有疑问?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883945/tms320f28035-questions-for-internal-adc-reference-and-aio-usage

器件型号:TMS320F28035

客户希望在 F28035中使用内部 ADC 基准和 AIO 功能。 请帮您解决以下问题吗?

内部 ADC 基准的性能如何?
我只找到与内部基准相关的以下规格:总体增益误差和 ADC 温度系数。

其应用的环境温度范围约为-25~85C、在某些关键条件下、需要考虑-40~105C。 温度漂移是否存在任何问题? 此外、对于精度、是否定义了任何规格? 此外、我想知道其精度是否与3.3V VDDA 电源的精度有关。

2. AIO 使用情况

答:与使用 AIO us 输入相比、使用 AIO 作为输出对相邻模拟信号的串扰效应是否更小?
b.请注意、不建议使用 AIO 进行高频切换、因此可以将其用于2KHz 输出信号来控制 LED 吗?
c.与 GPIO 相比、使用 AIO 作为状态指示器(输入)是否有任何额外的延迟?

非常感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、不建议使用具有尖锐边缘(高 dv/dt)的数字信号来连接 AIO。 是否有任何建议的 dv/dt 范围? 对于数字信号的上升/下降延迟、使用100us 是否安全?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aki li">我仅找到了以下有关内部基准的规格:总体增益误差和 ADC 温度系数。

    其应用的环境温度范围约为-25~85C、在某些关键条件下、需要考虑-40~105C。 温度漂移是否存在任何问题? 此外、对于精度、是否定义了任何规格? 此外、我想知道其精度是否与3.3V VDDA 电源的精度有关。[/QUERP]

    ADC 数据表参数适用于器件的整个支持工作范围。  因此、在支持的 VDDA 电压和支持的温度范围内、总体增益误差应保持在指定的+/- 60LSB 范围内-它已经包括了温度系数的影响。

    [引用 user="Aki Li"]2. AIO 使用情况

    答:与使用 AIO us 输入相比、使用 AIO 作为输出对相邻模拟信号的串扰效应是否更小?
    b.请注意、不建议使用 AIO 进行高频切换、因此可以将其用于2KHz 输出信号来控制 LED 吗?
    c.与 GPIO 相比、使用 AIO 作为状态指示器(输入)是否有任何额外的延迟? [/报价]

    AIO 使用 VDDA + VSSA 作为其基准电压(而 GPIO 则使用 VDDIO + VSS)。  这增加了 AIO 上噪声到达内部 VDDA + VSSA 电源的可能性、这可能会对 ADC 转换产生噪声。  如果有其他 GPIO 可用、我个人不建议将 AIO 用于2kHz 输出、但最终决定取决于终端系统的噪声容限。  AIO 预计不会出现额外延迟。

    [报价用户="Aki li">在数据表中、不建议使用具有尖锐边缘(高 dv/dt)的数字信号来连接 AIO。 是否有任何建议的 dv/dt 范围? 对于数字信号的上升/下降延迟、使用100us 是否安全? [/报价]

    这不是针对 dv/dt 的具体建议。  系统的布局和噪声容限将决定可接受的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被叫方、

    感谢您的快速反馈。 我仍想阐明以下几点:

     内部基准3.3V 是如何产生的? 它是否直接从3.3V VDDA 电源获取? 我们需要知道 VDDA 的精度是否会影响内部基准的精度。

    2.客户正在考虑是否使用 AIO 进行输入或输出。 对此有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定使用作为输入还是输出与噪声贡献之间是否存在任何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aki Li"]1.  内部基准3.3V 是如何产生的? 它是否直接从3.3V VDDA 电源获取? 我们需要知道 VDDA 的精度是否会影响内部基准的精度。

    使用由 VDDA 供电的带隙电路生成内部基准。 数据表技术规格适用于整个 ADC 系统(包括任何带隙误差或漂移)、适用于支持的工作条件。

    换言之、无需担心 VDDA 会如何影响基准。 只要器件在建议的工作条件下进行调节、ADC 就能满足数据表中的性能要求。

    如果这行提问的目的是预测 ADC 在特定工作点的确切精度、我们不建议使用这种方法、因为它不可靠、我们不支持这种方法、因为它超出了数据表的范围。

    [引用 user="Aki Li"]2. 客户正在考虑使用 AIO 进行输入或输出。 对此有什么建议吗?  我不确定使用作为输入还是输出与噪声贡献之间是否存在任何差异。[/quot]

    输出功能可能更容易受到噪声的影响、因为它会将模拟电源的能量转用于驱动外部负载。 这可以通过降低驱动要求(例如、较高的 R、较低的 C)来缓解。

    高频活动(针对输入和输出)有可能耦合回模拟电源。 最好将 AIO 活动限制为相对静态的信号。 例如、发出信号(输出)持续良好或错误状态、或监控(输入)指示某些后台任务何时应执行的使能信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 立即清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的被叫方、[引用 user="tlee"]

    使用由 VDDA 供电的带隙电路生成内部基准。 数据表技术规格适用于整个 ADC 系统(包括任何带隙误差或漂移)、适用于支持的工作条件。

    换言之、无需担心 VDDA 会如何影响基准。 只要器件在建议的工作条件下进行调节、ADC 就能满足数据表中的性能要求。

    [/报价]

    我们仍然对 内部基准有疑问。 您能否帮助进一步解释 带隙电路的工作原理? 由于 VDDA 可根据 数据表在2.97至3.63V 范围内供电、因此内部基准如何稳定地保持在3.3V。 它是否像降压/升压电路? VDDA 上的纹波是否会影响它? 感谢您的进一步输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    这是我们无法在此处共享的专有设计信息。  ADC 旨在抑制 VDDA 噪声、但我们没有在 F2803x 上共享的数字。  在较新的器件上、数据表中将其指定为 PSRR。

    Tommy