This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:DCAN 在正常模式下不驱动 TX 引脚

Guru**** 2540050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874293/tms320f28375d-dcan-dont-drive-tx-pin-in-normal-mode

器件型号:TMS320F28375D

大家好。

我要面对下一个问题。

我正在 使用 TMS320F28375D 芯片和 CAN 模块的 CAN_LOOP_INTERRUPTS 示例。

其测试中断硬件的环回和 TX 引脚。

我将 CAN 的位时序设置为1Mbs、通过示波器在 TX 引脚中查看良好的 CAN 消息。

回送处理输出错误

但是、如果在没有测试位的情况下将控制器置于正常状态、则引脚上没有 TX 活动。 但中断驱动工作正常、存在输出错误。

是否有直径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个可能的原因是、由于 CANRX 引脚可能未连接到收发器、因此可能会出现许多错误。  如果错误达到阈值、则传输将停止。  尝试将 CAN 连接到收发器、或在 CANTX 和 CANRX 引脚之间放置一根跳线(但也为 CANRX 配置多路复用器)、您应该能够在外部对帧进行示波。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上述建议之后、您是否仍然看不到 TX 引脚上的总线活动?

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RusElProm:

    在尝试该建议后、是否对此有任何反馈?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph,它确实起作用,但问题在于 PCB 上的内部导线。=)一些信号错误/