This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:eSMO

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879218/ccs-tms320f28034-esmo

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

  eSMO 中的 esmo1.runSpeed,  其工作原理?是否有详细说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 esmopos.h 文件中、此变量是在包含它的结构内定义的。 它表示当 lsw 转换为2时的电机运行速度。 此变量用于处理库中的一些性能增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的查询已解决、请关闭该主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏响应、我们将关闭该线程。 如果您有进一步的查询、如果您在30天内发布或创建新的线程、则可以重新打开该线程。