请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 你好
对于我的应用、我希望 CPU2的看门狗溢出会导致 CPU1复位(也导致 CPU2复位)。 目前我已经尝试(没有成功)这样做:
-在 CPU2中配置看门狗以引起复位
-在 CPU1中启用 PIE 矢量表中的 NMI 中断
-在 CPU1 Iinside NMI ISR 中、清除 NMI 标志、然后使用(;) cle 强制其自身的看门狗复位
我面临的问题是 CPU1复位、但 CPU2未复位。
顺便说一下、是否有一些使用 NMI 中断的示例? 哪一项可以是我的问题的最佳解决方案?
谢谢你
Maite