This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:调试器

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874479/tms320f280041c-debugger

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

团队、  

Blackhawk BH-USB-2000调试器是否可用于调试 F280041CPMS MCU?

如果没有、是否可以使用 F280049C Launchpad 上的调试器? F280041CPMS 微控制器上的哪些引脚用于调试?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您是否使用 CCS 进行连接? 如果是、是哪个版本?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、版本:9.2.0.00013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    很抱歉、未能返回此问题、此问题是否已解决? 如果是、您可以关闭此主题吗?

    谢谢、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、这仍然是一个开放式问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

      在最新的 C2000Ware 版本中、F280041CPMS 不支持 Blackhawk。

    是的、您可以使用 F280049C Launchpad 调试器 通过 CJTAG 连接到 F280041CPMS。 您可以参阅 Launchpad 的电路板原理图和 TRM/Datasheet 的 CJTAG 部分。

    此致、

    Nirav