This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:电机控制 Instaspin

Guru**** 2931280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882928/tms320f280041c-motor-control-instaspin

器件型号:TMS320F280041C

你(们)好  

我们已使用定制280041板开始使用 Instaspin (电机控制 SDK)进行实验。 我们可以使用电源板在 V/F 模式下旋转电机,但尝试在闭环电机中旋转时,电机不会旋转。 它会消耗更多电流并跳闸。  我们在高侧使用霍尔传感器、而不是在低侧使用分流电阻器。 在使用霍尔传感器( ACS723-10AB)时、我们是否必须配置任何特定的东西?

谢谢

santha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅主题类似的主题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/882452/3265760#3265760

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这与读取 ADC 或计算 RMS 值无关。 问题是、当我们使用霍尔传感器而不是分流器时、我们是否必须特别注意任何问题。 用户指南仅介绍分流器,而不介绍任何霍尔传感器。

    谢谢  

    santha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算过程应该相似。 您只需根据 LEM 传感器和放大电路在 user.h 中设置 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A。 并在  hal.h 中为 HAL_readADCDDataWithOffsets()中的 CURRENT_SF 设置正确的符号