This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:电机识别

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882603/ccs-boostxl-drv8301-motor-identification

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好,我还会来的  

在 TI 网站上阅读有关 InstaSPIN-FOC 的内容、  

电机识别

  • 无需数据表
  • 基于简单电机铭牌数据(最大电压、电流)的一次性参数识别

但在 instaspin_labs 指南中、只应 识别这些值  

USER_MOTOR_MAX_CURRENT
USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT  

我们应该在哪里修改最大电压?  

我们是否应该为电机提供与铭牌(最大)电压相同的电源? 因为如果电压低于指示值、电流可能会偏离铭牌上的电流。 我对这两点有点困惑。  

还有一件事,为什么只有 QSG_GUI_UNIVERY 中规定了其他修改? 幻灯片25/55 (//! 简要介绍电流和电压)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要有关电机参数的特定数据表、但如上所述、您可以更好地了解电机的额定电流来设置识别变量。

    下载 Motorware 、该软件包含许多示例项目以支持此套件、并按照实验指南了解这些实验项目。

    http://www.ti.com/tool/motorware

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、  

    感谢您的快速回复。  

    是的,我已经在使用 motorware,阅读实验室指南并与之合作,如果仔细阅读我的问题,我 会混淆 motorware 实验室的实验室指南和 GUI Universal 的 QSG。 有关 user.h 中的修改  

    请再次查看我的问题。  

    谢谢你。 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 TI EVM 套件、则无需更改除电机参数之外的任何内容。 您只需按照实验指南来更改基于电机的识别变量。

    USER_MOTOR_MAX_CURRENT

    USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT

    USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT  

    USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz

    您可以根据规格更改套件的直流电源的输出电压。 但您不需要更改电机的任何参数。

    BTW、您需要按照 GUI 指南 首先使用 CCS 重建 MotorWare 工程(二进制文件)、然后将文件重命名为 appProgram.out 并将其复制到相应的 webapp 文件夹。