This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何设置 USB ID GPIO。

Guru**** 2528880 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882640/tms320f28377d-how-to-setting-usb-id-gpio

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的所有人:

我想使用 USB 主机系统。 我想在 USB 存储器上读取/写入一些数据。 我有几个问题。

需要 USB ID 信号?

2.如何设置 USB ID GPIO。 我检查了示例代码、该代码使用一些设置为 USB ID 的 GPIO 引脚。 我想知道 USB ID 设置功能。

3、在哪里可以设置 USB ID GPIO? 我找不到 GPIO 设置函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安贞桓

    USB ID 引脚用于 USB OTG。 如果您只打算将 C2000器件用作主机器件、则 ID 引脚可连接至低电平、无需监控。 您可以在 C2000ware 的 USB 库用户指南中找到一些其他信息:

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\libraries\communications\USB\f2837xd\docs

    最棒的

    Kevin