This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何将外部同步信号映射到 EPwm1

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872269/tms320f28377s-how-to-map-an-external-sync-signal-into-epwm1

器件型号:TMS320F28377S

我使用的是 TMS320F28377S、需要将外部 PWM 同步信号映射到 EPwm1、使下游 PWM 与 EPwm1同步。   

EPwm1设置为递增-递减计数。

我已经设置了以下寄存器/位:

InputXbarRegs.INPUT5SELECT = 78; //这将 GPIO78映射到 InputXBAR5。  GPIO78配置为输入。  *

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; //在发生 EPWM1SYNCI 时启用 TBPHS 的计数器加载。  TBPHS 设为0 */

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; SYNCOUT = EPWM1SYNCI *

在给定这些设置的情况下、我似乎无法与外部信号同步。  

我是否需要设置任何其他寄存器或位来确保 InputXBAR5被映射到 EXTSYNCIN1?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本示例中、GPIO78是否配置为输入? 您可能需要所选 GPIO 的上拉和资质相关配置。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Andrew barnett71]InputXbarRegs.INPUT5SELECT = 78; //这将 GPIO78映射到 InputXBAR5。  GPIO78配置为输入。  */[/报价]

    此外、上述代码行受 EALLOW 保护。 PFB 输入 XBAR 的示例配置

    //
    对于外部触发、GPIO12作为 TripZone 的触发
    器//
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12 = 0;//启用 GPIO12 (TZ1)
    
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO12 = 3;// Asynch 输入 GPIO12
    
    
    = Gpio12;TPUXRE12 = TECT.GPIO12;TPUINL = 3;
    

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的代码段中未显示该值、但在我设置 InputXbarRegs.INPUT5SELECT 之前、EALLOW 和 EDIS 会被置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? GPIO 是否正确配置为输入?

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢