This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Uniflash 连接问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875977/tms320f28335-uniflash-connection-problem

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我在定制板上遇到 TMS320F28335的 JTAG 连接问题。 硬件不是问题、因为直到一段时间前、一切都正常。 我猜这是 Uniflash 或驱动程序的问题。

目前正在使用 XDS200 USB 调试探针与 Uniflash 4.5.0.2056一起使用 Win10 (x64)。 错误为:

[28. 202010.15:19:16] [错误] C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)

 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 中涵盖的所有主题 似乎都不能提供帮助。

设备管理器显示驱动程序是最新的。

您是否对如何进行调试有任何想法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darko:

    我建议查看下面的应用手册。 它专门针对 C2000器件:

    http://www.ti.com/lit/spracf0

    您是否曾尝试使用 CCS 创建目标配置并在其中测试连接? 建议通过 Uniflash 进行调试。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。 直到最近无法再连接到器件时、我才将 CCS3.3与 XDS510 USB 搭配使用、因此我决定尝试仅使用 XDS200对芯片进行编程。 因为通常情况下、当无法连接 CCS 时、Uniflash 和 XDS200的连接工作正常、并且它足以进行编程。

    今天、我从同事那里借用了 XDS110、效果很好。 因此、Uniflash + XDS110工作正常。

    我打开了设备管理器、我认为我看到了问题:

     

    您可以看到、我的 PC 将 XDS200视为 UART、而 XDS110则视为 TI 调试探针。

    我浏览了您建议 http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf 的文档、我发现这是一个常见问题、在"6中进行了解释。 对仿真控制器重新编程:此步骤确保用作仿真控制器的器件具有正确的固件"。  

    因此、正如文档中建议的那样、我按照 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086上的说明操作、这似乎只是解释了应该如何为 XDS100修复它。

    我的问题是、XDS200的过程是否相同、如果相同、我能否为 XDS200使用相同的文件(XDS100_wUART.EPT)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darko:

    [引用 USER="Darko Trogrlicl]我的问题是 XDS200的过程是否相同、如果是、我是否可以对 XDS200使用相同的文件(XDS100_wUART.EPT)。[/quot]

    我认为此过程仅与 XDS100调试探针相关。 不需要对 XDS200进行重新编程。

    我建议安装最新的 CCS 版本以及 XDS200调试探针支持。 为您各自的器件和调试探针创建新的目标配置、测试连接以验证其在 CCS 中是否正常工作、然后尝试进行连接和编程。

    最棒的

    Kevin