This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:采用 MATLAB (2015) Simulink 的 TMS320F28069M 中的 ADC 采样率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883830/ccs-tms320f28069m-adc-sampling-rate-in-tms320f28069m-with-matlab-2015-simulink

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我将 TMS320F28069M LaunchPad 与 Simulink 配合使用。 我有一些疑问、

如何在 MATLAB Simulink 中更改 ADC 采样率?

2.如何设置 ePWM 开关频率并计算占空比?

使用  ADC 中断的示例 ADC-PWM 同步中、"GAIN = 5"的用途是什么

谢谢你

RAM

使用 MATLAB 2015和 CCS V6