This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 SYS/BIOS 文件"C:\ti\BIOS_6_76_02_02\packages/ti\sysBIOS\family\c28\TaskSupport.c (第113行)中、任务堆栈配置的验证如下:
/*
SP 寄存器在28x 上只有16位。 确保
新堆栈中的最后一个地址*小于0xFFFF
*/
if ((((Ulong) tsk->stack)+(tsk->STACKSIZE)>= MAX_SP_ADDR){
ERROR_RAISE (EB、TaskSupport_E_invalidStack、tsk->stack、0);
返回(空);
在我的情况下、此检查失败、因为堆栈从地址0xFF00开始、大小为256。 但从我的角度来看、这应该是有效的、因为堆栈从地址0xFF00变为地址0xFFFF、该地址仍然是16位、并且位于控制器的内部 RAM 中。
因此、从我的角度来看、正确的代码应如下所示:
/*
SP 寄存器在28x 上只有16位。 确保
新堆栈中的最后地址*不大于0xFFFF
*/
if ((((Ulong) tsk->stack)+(tsk->STACKSIZE)>(MAX_SP_ADDR + 1U){
ERROR_RAISE (EB、TaskSupport_E_invalidStack、tsk->stack、0);
返回(空);
此致、
Matthias
H、
感谢您访问 C2000 e2e 论坛。 您的帖子已分配给 TI 员工、您可以在接下来的24小时内收到回复。
此致
Pramod
Matthias、
我看到你说什么。 我想向工程师确认、没有其他原因可以说明这是什么原因。
犹大
Matthias、
在我们进一步研究这个问题之后,我们认为逻辑是正确的。
C28x 需要偶数地址堆栈对齐。 因此、堆栈可能的最大地址实际上是0xFFFE。
这就是为什么要检查逻辑以确保我们小于0xFFFF 的原因。
犹大
你好,犹大,
感谢您的回答。 我理解您的解释! 但是,为了避免出现我所面临的情况,我想提出另一个扩大的建议,即改善条件:
/* SP 寄存器在28x 上只有16位。 确保 新堆栈中的最后一个地址*小于0xFFFF、并且堆栈从偶数地址开始。 // if ((0U!=(tsk->stack & 0x0001U) ||((((Ulong) tsk->stack)+(Ulong) tsk->STACKSIZE)>(((Ulong) MAX_SP_ADDR + 1UL)){ ERROR_RAISE (EB、TaskSupport_E_invalidStack、tsk->stack、0); 返回(空);
如果您不同意、请至少使用您向我提供的说明更新描述。
谢谢、此致、
Matthias
Matthias、
很抱歉耽误你的回答。 我们计划更新评论以明确说明这一点。
犹大