This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2469480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881140/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好

我的 LaunchPad XL TMS320F28377S 板有问题。 当我插入时、几秒钟后蓝色 LED 亮起、但当我在上面加载示例代码时、红色 LED 亮起、并且没有可用的输出信号。 我已将 GPIO 编号更改为其他编号、但仍然没有可用的输出。 我的电路板是否损坏? LED 编号为 D9。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 C2000ware 中找到了软件示例? 根据 c2000ware 中的电路板原理图、LED D9由 GPIO12控制:

    [引用用户="6134836476 Akbari ]LaunchPad XL TMS320F28377S 板有问题。 当我插入时、几秒钟后蓝色 LED 亮起、但当我在上面加载示例代码时、红色 LED 亮起、并且没有可用的输出信号。 [/报价]

    由于器件上有一个从闪存运行的图像、因此在插入时蓝色 LED 很可能会亮起。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

    感谢您的回复

    我编写了一个带有延迟函数的简单代码、以确保我的电路板正常工作。 此外、我正在使用 GPIO 31...我尝试使用不同的 GPIO、但当我调试程序 D9时、仍然会打开! 我不知道我应该做什么!

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试使用中间的延迟切换 GPIO12以切换 LED? 您可以在"Expressions"窗口中检查 GPIO 的状态、以查看其是否正确变化。

    您能否在 C2000ware 中尝试软件示例、但将 GPIO34编辑为 GPIO12。

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\timed_led_blink\cpu01

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我使用逻辑分析仪来查看 GPIO 的状态。 我尝试过不同的 GPIO、但每次调试程序时、红色 LED 都会亮起、并且没有可用的输出。

    祝你一切顺利。

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    您已探测 GPIO12、可以看到它切换为高/低? 您能否提供波形的屏幕截图?

    如果切换速度非常快(高频)、您可能无法告知切换速度。

    最棒的

    Kevin