This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875481/tmdsdock28379d-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSDOCK28379D

大家好。

我一直在尝试通过 F28379D 的 ADC 从 Matlab / Simulink 进行电压信号测量。 它适用于直流电压测量、例如、当我将直流电压从1更改为3V 时。 请参阅 下图。

但是、当我想测量幅值为3V、偏移为1.5V 的交流信号时、它仅测量一种噪声、如以下所示、即使在低频(100Hz)下也是如此。

 我已经使用电压跟随器(缓冲器)在微处理器 ADC 和电源之间进行阻抗匹配、但没有任何变化。 是否有任何方法可以解决此问题?

下面是硬件和 ADC 的设置。

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您的关注。 我的情况与此不同。 我将 COM 端口的波特率增加到了最大值、仍然得到了之前所示的奇怪信号。 我可以测量直流电压、但不能测量可变电压。 我认为它在某种程度上与阻抗有关、但我以前已经考虑过这一点。  

    COM 设置如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑联系 MathWorks 支持、他们通常会与客户一起使用 WebEx 来帮助解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试、谢谢。

    chandima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    现在、我了解到我也可以接收交流信号、但分辨率非常低。 即使在测量20Hz 信号的情况下、我也会丢失信号。 我已经了解到、增加 SCI-A 波特率(例如12e6)有助于提高精度。 但是、这对我的情况不起作用。 我已从 计算机的设备管理器中检查 XDS100串行端口设置、最大位数仅为921600、远低于 SCI-A 波特率。  我无法在此处输入所需的值 、只 能从弹出菜单中选择已决定的值。

    设置中是否有任何内容缺失?  

    谢谢你。