This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:使用具有 DSP 的编码器

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876638/ccs-tms320f28377s-using-encoder-with-dsp

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行示例代码- eQEP_freqcal。  

我可以看到正在生成的 PWM 脉冲用于模拟编码器脉冲。  

但是、当我在观察窗口中放置一些变量、例如 newp、oldp 等、它会显示为"identifier not found"

我应该看到什么变量来获得频率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="shyam Nair"]但当我在监视窗口中放置一些变量(如 newp、oldp 等)时,它会显示为"未找到标识符"
    这些是函数中的局部变量-因此它们的可见性仅限于函数的范围。 因此、从调试器中、您可能会看到它是未找到的标识符。

    [引用 user="shyam Nair"]要获得频率,我应该看到什么变量?
    从 eQEP_freqcal 的示例代码中、所有所需数据都可以在结构 FREQCAL 中找到(在 example_freqcal.h 中定义)。
    并用作 FREQCAL FREQ=FREQCAL_DEFAULTS;
    因此、请参阅频率中的变量。 您可以将这个结构添加到观察窗口。