This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S 原理图参考

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883102/tms320f28388s-tms320f28388s-schematic-reference

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: TMDXCNCD28388DC2000WARE

尊敬的团队:

客户想知道我们是否有 TMS320F28388S 的参考原理图? 如果有、您会给我发送吗?

谢谢。

此致、

Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我不理解您的疑问。 您正在寻找哪种原理图?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。 例如 EVM 或参考设计中的一些原理图。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    您可以参考 C2000Ware 中 F28388D 器件的可用原理图(C2000Ware_2_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDXCNCD28388D\Rev.A)。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-

    这是一个类似的问题。  我们的客户询问:

    ------

    我们正在寻找具有与具有外部存储器的 TMS320F283xx 相似 EMIF 接口的处理器的原理图。

    我们的设计具有外部 SRAM 和 MRAM、我们需要进行比较以确保正确连接。

     

    我搜索了 C2000参考设计中的原理图、但没有看到。

     

    您知道我们可以与之比较的任何 TI 参考设计吗?

    ------

    您是否有我们可以查看的参考资料、其中包含用于外部 SRAM 和 MRAM 的 EMIF 接口?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在 C2000Ware (C2000Ware\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC)中找到它。

    另请参阅 此应用手册 (对于 F2837x 器件)

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;希望这能让我们有所了解。  

    Steve