This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试帖子

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880217/test-post

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

Matthew Paate (matthewpate)要求我发布测试帖子、以查看我们是否解决了我的电子邮件地址中的一些问题。 他要求被指派担任这一职务。

此致、

Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    回复以查看是否将其发送到正确的电子邮件地址。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Matthew、但我没有收到任何电子邮件。 我将要求我之前公司的邮件服务器管理员查看他们是否收到了任何消息。

    Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Tomàs、

    Matt 在周二之前不上班。 他一回到办公室就会着手处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    如果我们仍然看到相同的行为、我不确定该问题会是什么。 我相信、我已向您发送了一个更高级别的 TI 支持链接、一般而言、他们可能需要参与以重新认证我们在论坛和您的个人资料中看到的任何一般问题。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们看看他们是否能找到问题所在。

    感谢您的友好支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到一封电子邮件、询问我的问题是否已解决。 不、没有。 我仍会在旧电子邮件中收到通知电子邮件

    Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    让我看看我可以采取哪些措施来升级。   

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas Lledo10 (4553628),您好! 您似乎有一个与您的 E2E 帐户关联的不同电子邮件地址,然后使用登录。 您需要使用@upc.edu 电子邮件地址登录。 完成此操作后、单击您的头像、然后单击设置、返回到您的 myTI 设置、并将您的电子邮件地址更新为您希望的地址。 您希望使用什么电子邮件地址? 同样、我认为您有一个与@gmail.com 电子邮件地址关联的更旧的帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我始终使用 tomas.lledo@upc.edu 登录。 我检查了我的帐户设置中显示的信息、它也是 tomas.lledo@upc.edu。 我想使用这个地址。 但是、我一直收到我的旧电子邮件 tomas.lledo@teknocea.cat 上的电子邮件。

    我附加了两个实际设置的屏幕截图、但不会更改任何内容。

    就旧账户而言、我只是在一段时间前使用过它、因为我从事的是一些与我的实际职位无关的个人项目。

    此致、

    Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这就是我认为的情况。 因此、当您登录时、您的电子邮件地址在您的 E2E 配置文件中似乎没有更新。 我已经手动更新了它。 如果您继续在旧的 teknecea 电子邮件帐户收到通知、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    问题已解决,我已正确接收到电子邮件中的最后一封邮件。 非常感谢您的友好支持。

    此致、

    Tomàs μ A