This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CLB 参考时钟和不同器件中的最大工作频率

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28076
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883642/ccs-tms320f28379d-clb-reference-clock-and-the-max-operating-frequency-in-the-different-part-s

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28076

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我可以询问不同器件中的参考时钟和 CLB 的最大工作频率吗?

参考线程解释了、对于 F28379D、参考时钟为 ePWM、最大频率为100MHz。

 

其他器件也是如此吗?

  • TMS320F2838xy
  • TMS320F28076
  • TMS320F28004xC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在所有器件中、CLB 工作频率最大为100MHz。
    而在 TMS320F2838x 中、ePWM 可在200MHz 下运行、但在其他2个器件上限制为100MHz。