This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28379D:F28379D Delfino 实验板套件

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/883287/ccs-tmdsdock28379d-f28379d-delfino-experimenter-kit

器件型号:TMDSDOCK28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好... 经过几天的空白后、我使用'F28379D Delfino 试验板套件'重新连接了我的系统。 但目标未连接。  

错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.576.0)。

请建议如何纠正此问题。