This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:ROV 执行分析配置

Guru**** 2478325 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882546/ccs-tms320f28377s-rov-execution-analysis-configuration

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好、从 Analysis Configuration 窗口中。 如何设置配置。 我试图创建一个 UAI、但运气不好。

选择 UIA 会显示"事件传输" 正确的设置是什么、UIA 文件的保存位置是可用的通用 UAI 文件。

您能否建议一个资源来帮助解决此问题

BIOS 项目是运行 CCS 9.1的"典型"项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在项目中包含了 UIA?

    如果没有、请从 此处下载 UIA 模块

    然后解压 UIA 文件夹并将其复制到 CCS 安装文件夹。 在本例中、它位于 C:\ti 文件夹中。

    然后为您的项目打开 cfg 文件并添加以下行。

    VAR UIAProfile = xdc.useModule('ti.uia.events.UIAProfile');

    重新编译工程并加载和运行它。  

    现在您可以返回到您的步骤、它应该会检测 UIA 模块和连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    请参阅 UIA 文档页面。

    software-dl.ti.com/.../UIAProfile.html

    它说明了许多用例及其所需的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运气差、有提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    您能否检查 cfg 文件中是否有以下两项?

    VAR UIAProfile = xdc.useModule('ti.uia.events.UIAProfile');
    VAR LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');

    添加它们后、请重新构建项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了、无更改。 报告的错误是"ROV only supports ELF object files" (ROV 仅支持 ELF 目标文件)从 xxx.out 更改为 xxx.elf 导致相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    我要附加演示项目。 可以尝试一下吗?

    e2e.ti.com/.../uia_5F00_ex1_5F00_execution_5F00_analysis.zip

    运行此程序后、您应该会看到如下所示的屏幕内容。

    您使用的是什么 SYSBIOS 版本、XDC 版本和编译器版本?

    此外、您使用 的是板载 xds100v2、还是如何连接该板? 在启动 UIA 之前、您需要在目标上加载和运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,JW

    看一下您之前附加的图片、它看起来就像您在使用

    SYSBIOS:6.76.04.02

    XDC 工具:3.55.02.22

    C28编译器:19.6.0 STS

    我已修改项目、以使用与您相同的工具链、并测试了 COFF 和 eabi 格式。 执行分析图应以这两种格式工作。 此处附上修改后的工程。 请尝试此操作。

    e2e.ti.com/.../uia_5F00_ex1_5F00_execution_5F00_analysis_5F00_v2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输出文件设置为 ELF 可解决问题。  感谢 你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输出文件设置为 ELF 可解决问题。  感谢 你的帮助