This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:数据表说明

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876387/tms320f280041c-datasheet-clarification

器件型号:TMS320F280041C

我在微控制器数据表的第16–18页中看到了另一种混淆。 用于64PM 封装的引脚12、18、13、19、11在表4-1中列出了两次。 表中的哪个部分适用于 TMS320F280041CPMS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    表4-1未按针脚编号排序。 它按信号名称进行了半排序。 如果您在多个信号位置看到引脚编号、则意味着这些信号都连接到同一引脚。 您看到的是正确的。 如果还不清楚、请告知我们。