This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:配置版本构建时出现内部错误

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882731/ccs-tms320f2809-internal-error-while-configuring-the-release-build

器件型号:TMS320F2809

工具/软件:Code Composer Studio

无法为此零件激活版本构建。 调试构建工作正常

配置常规构建选项时、我收到一个内部错误:java.lang.NullPointer侦 听

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    臭名昭著的"java.lang.NullPointerException"错误-在那里是最模糊和无用的错误消息之一!

    基本上、误差可能是由任何因素引起的。 在 Release 配置中有一些 CCS 无法处理的属性设置。 遗憾的是、如果没有测试案例、我无法提供更多详细信息。 我至少希望项目文件夹中包含三个.*项目文件。 请提供这些信息吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    te2e.ti.com/.../Project_5F00_Files.ziphanks以供答复。

    我已附加项目文件。

    希望这对您有所帮助。

    现在、我只管理调试配置、并在需要时将其更改为版本配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 有趣的是、我能够将此项目导入我的工作区并无问题地激活 Release 配置。

    但是、我确实看到了项目元数据中的一些问题。

    您能否尝试先从工作区中删除现有工程、然后将工程文件夹中的现有.ccsproject 文件替换为随附的文件?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/.ccsproject

    然后重新导入项目并查看问题是否消失。

    谢谢

    Ki