This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:eQEP3

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872709/ccs-tms320f28377s-eqep3

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

器件 f28377的 eqep3外设无法正常工作的原因是什么? 正交脉冲输入正常、但 eqep3计数器不变。 在同一程序中、eqep3外设之前正常工作。 eqep3是否已损坏? 同一 F28377S 的 SCI、ePWM、IIC 和 SPI 等外设工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是337焊球 ZWT、176引脚 PTP 或100引脚 PZP 封装?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装为176引脚 PTP 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仍需要有关此问题的帮助、请告诉我。

    此致、

    Nirav