This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28377s 失败

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869699/tms320f28377s-f28377s-failed

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的团队:

客户发现两个 F28377S IC 在测试过程中出现故障。 它们使用 TI LDO TPS75733为 AVDD 和 DVDD 供电。 当 F28377发生故障时、它们测试 AVDD 到 GND 和 DVDD 到 GND 的电阻、DVDD 到 GND 的电阻为15欧姆。 客户将新的 F28377S 更改为坏板、其工作正常。

你有什么建议吗? 或者、如果您方便、您能否给我发送一封电子邮件、让我向客户发送原理图。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    TPS75733似乎可以正常为 C2000器件供电。  

    VDDA、VDDIO、VDD3VFL 和 VDDOSC 3.3V 电压轨是否由同一稳压器供电?  如果没有、您可能需要检查一个电源轨是否先于另一个电源轨上电、因为这可能会导致损坏。

    另一个需要检查的问题是 VDD 未在3.3V 电源轨之前上电。  

    一个很好的实验可能是获取所有器件电源轨(以及 LDO 的输入电源轨)的上电和断电序列的示波器捕获。

    这些器件是否可能在制造过程中损坏? (在测试期间通过 ESD 或过压/欠压)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您是否能够解决此问题?  我现在要将其标记为已解决;请随意回复以重新打开该主题。