This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 SCI 将程序加载到闪存中

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875342/tms320f28377s-load-program-into-flash-using-sci

器件型号:TMS320F28377S

大家好!

我还需要您的帮助...

是否有办法使用 SCI 接口将程序加载到闪存中? 还是 JTAG 是唯一的方法?

我需要一种方法来使用串行接口(如 RS232)将.hex 文件刻录到我的生产线上的闪存中、以便我可以使用已经存在的结构。

有可能吗? JTAG 是否是将.hex 刻录到闪存中的唯一方法? 你建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarcisio Silva:

    请查看 Codeskin 的 C2Prog 工具: https://www.codeskin.com/programr

    谢谢、此致、
    Vamsi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vamsi!

    我已经尝试使用 C2Prog 工具、但我不确定 TMS320F28377S 的哪个引脚应该用于与 C2Prog 通信。

    我曾经尝试使用 SCI-A (GPIO42/43)、但到目前为止没有任何作用。

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarcisio Silva:

    请通过 info@codeskin.com 联系 CodeSkin

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    您能否至少告诉我从 SCI 引导时应该使用哪些引脚? 对我来说还是有点困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarcisio Silva

    GPIO72和84是引导模式引脚、对于 SCI 引导使能、它们应该为0/1。

    表3-23. TRM 中的 SCI 引导选项(http://www.ti.com/lit/ug/spruhx5e/spruhx5e.pdf)显示了通过 SCIA 进行 SCI 引导的两种可能的 GPIO 分配:  

    GPIO84和 GPIO85

    GPIO29和 GPIO28

    因此,它肯定不是42/43。 我会尝试29/28。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决! 非常感谢!