大家好!
我还需要您的帮助...
是否有办法使用 SCI 接口将程序加载到闪存中? 还是 JTAG 是唯一的方法?
我需要一种方法来使用串行接口(如 RS232)将.hex 文件刻录到我的生产线上的闪存中、以便我可以使用已经存在的结构。
有可能吗? JTAG 是否是将.hex 刻录到闪存中的唯一方法? 你建议什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我还需要您的帮助...
是否有办法使用 SCI 接口将程序加载到闪存中? 还是 JTAG 是唯一的方法?
我需要一种方法来使用串行接口(如 RS232)将.hex 文件刻录到我的生产线上的闪存中、以便我可以使用已经存在的结构。
有可能吗? JTAG 是否是将.hex 刻录到闪存中的唯一方法? 你建议什么?
尊敬的 Tarcisio Silva:
请查看 Codeskin 的 C2Prog 工具: https://www.codeskin.com/programr
尊敬的 Tarcisio Silva:
请通过 info@codeskin.com 联系 CodeSkin。
谢谢、此致、
Vamsi
Tarcisio Silva
GPIO72和84是引导模式引脚、对于 SCI 引导使能、它们应该为0/1。
表3-23. TRM 中的 SCI 引导选项(http://www.ti.com/lit/ug/spruhx5e/spruhx5e.pdf)显示了通过 SCIA 进行 SCI 引导的两种可能的 GPIO 分配:
GPIO84和 GPIO85
GPIO29和 GPIO28
因此,它肯定不是42/43。 我会尝试29/28。
谢谢、此致、
Vamsi