This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:原理图上的 USB B 微型端口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875808/tmdscncd28069miso-usb-b-mini-port-on-schematic

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

使用 controlSUITE、我已经检查了具有隔离仿真功能的 Piccolo F2806x DIM100 controlCARD 的参考设计。 原理图的文件名为"f2806x ISO-controlcard0.4-sch.pdf。 第二页的原理图显示了微控制器下方 M1的 USB B-Mini 端口。 该器件是否出现在 controlCARD 的硬件中? 我可以在另一张纸上看到在 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 硬件上清晰实现的其他两个 USB 端口。

如果我将其用作参考设计、不确定我应该如何处理该 M1器件及其连接。

请在此处说明任何内容!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    黑色 B-Mini 符号是一个宏、它使用 USB_A 连接器(J1)来表示下一页的整个原理图表(3)。 一种方法是匹配馈送到该宏的8个信号。

    此致、
    Peter