This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:SCI 引导序列

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869347/tms320f28069m-sci-boot-sequence

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069C2000WARE

我想远程下载 tms320f280969的固件(SCI)。

使用"hex2000.exe"将*.out 文件转换为*.hex 文件。

 :20000000AA08000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FB003F00A458FFFF96A1C3

 :2000200000000000FFFF97A100000000FFFF98A100000000FFFF99A100000100FFFF9AA1E1

2.  为了更新远程固件、引导和复位引脚被控制进入 SCI 引导模式、并且发送0x41到接收0x41。

3。 接下来、按顺序发送*。hex 文件、MCU 发送数据包的第一个字节和最后一个字节。

  例如、上面的数据包(AA0800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FB003F00A458FFFF96A1)接收 AA 和 A1。

问题1) 如上所述、返回 AA 和 A1意味着什么?

问题2)如果我执行了上述操作、能否更新固件? 或者您是否具有不同的序列?

谢谢。 ^^μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的用户101806247:  

    我们已经审查了您的帮助请求、但您尝试实现的目标以及您尝试实现的方式并不十分明确。  请提供以下详细信息:

    1.您尝试解决什么问题?

    2.您使用哪些资源来解决问题?   

    3.您所指的是哪些文档、源代码示例和软件?

    4.您是否正在使用 C2000Ware?如果是、您使用的是哪个版本?

    5.您的目标环境是什么样子的(CCS 和编译器版本以及您使用的是哪种硬件?)  

    6.与 CCS 结合使用时,您的应用程序在目标硬件上运行时是否会?

    请向我们提供详细的答案、以便我们能够为您提供进一步的帮助

    此致、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固 件从 PC 串行下载、并由单独的 MCU 接收以使用 SCI 引导更新 DSP 的固件(tms320f28069)。

    2.3.资源:sprabv4c (C2000Tm微控制器的串行闪存编程).pdf

    4. C2000Ware_2_01_00_00

    5.6.无

    独立的 MCU 控制 RESET 和 BOOT 引脚以进入 SCI 引导。 最后、SCI 引导进入良好。

    之后、如果您将 DSP 固件下载到 SCI、则只有*。Hex 文件的第一个字节和最后一个字节将被连接。

    与此类似、只有第一个字节和最后一个字节是 ACKed 吗?

    这是使用 SCI 引导模式下载 DSP 固件的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的用户101806247:  

    希望您能够解决这个问题。  我将在了解问题已解决的情况下解决该问题。   

    如果没有、您能否提供有关问题5和6的一些详细信息。  

    谢谢、

    Krishna