This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:配置 DAC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882489/ccs-tms320f28069m-configuring-dac

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在从事 TMS320F28069M。 我无法配置 DAC。 是否有任何可用的示例代码供我参考。 请帮我配置 DAC。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran V1、

    F2806x 示例通过 C2000Ware 分发:\C2000Ware_XXXX\device_support\f2806x\examples\

    很明显、F2806x 上唯一的嵌入式 DAC 是只能与比较器一起使用的内部基准 DAC。 ePWM_dcevent_TRIP_comp 中的比较器示例将在取消注释所示行的注释后配置 DAC:

    //
    //取消注释以下2行以使用 DAC 而不是引脚 COMP1B
    //
    //将反相输入连接到内部 DAC
    //
    //Comp1Regs.COMPCTL.bit.COMPSOURCE = 0;
    //Comp1Regs.DACVAL.bit.DACVAL = 512;//将 DAC 输出设置为中点
    // 

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我正在使用与 Kiran V1相同的 launchpad。 我的想法是使用板载 ADC 感应模拟电压并将其转换为数字值。 然后使用板载 DAC 将数字值转换为模拟域、并验证 ADC 和我已经配置了 ADC。 我的问题是

    1) 1) LaunchPad XL-F28069M 具有一个12位 ADC。 板载 DAC 是否为12位?  

    2) 2)如何配置电路板、以便我们能够为 DAC 输入提供 ADC 输出并读取 DAC 引脚上的模拟输出?

    3) 3) 任何示例代码都将有助于作为参考。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) launchpad XL-F28069M 具有12位 ADC。 板载 DAC 是否为12位? [/报价]

    此信息可在 数据表TRM 中找到。 内部基准 DAC 为10位。

    [引用 USER="Mallikarjun Kompella]2)如何配置电路板、以便我们能够为 DAC 输入提供 ADC 输出并读取 DAC 引脚上的模拟输出?

    内部 DAC 无法直接观察到。

    3) 任何示例代码都将有助于作为参考。 [/报价]

    见我的原始答复。 如果您有其他问题、请开始新的问题主题。