This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335 eCAN 示例 Rx/TX 未输出

Guru**** 2542980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882484/tms320f28335-f28335-ecan-example-rx-tx-not-output

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232

我使用示例 ecana_to b_xmit。 我只想查看 Rx TX 信号、但没有任何信号线、即使我使用 SN65HVD232来更改 CAN 信号。 TX/Rx 是不是微小的信号吗?

或者我 是否修改了正确的程序?  

另一个问题我不知道 如何检查 SN65HVD232哪 一个正常或损坏?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所附电路图的分辨率非常差。 此外、我在进行任何有意义的调试时、没有太多细节。 请将完整的原理图(或者至少将来自 DSP 的 CAN 信号一直连接到总线)附加到一起。  

    Q6、Q7和 Q8有什么作用?  

    R5的作用是什么? 为什么在电源线路中需要一个电阻器?  

    您是否已在 http://www.ti.com/lit/spra876中查看调试提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清"微小信号"的含义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX/TX 信号是否太小而无法捕捉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q5~Q8只是一个 I 光耦合器  

    R5 R6为5V 变为3.3V

    我很困惑为什么无法测量 Rx/TX 信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CANTX 信号电平为3.3V。 您肯定应该能够使用示波器来测量它。

    不应在电源线上使用电阻器、这可能会使器件电流耗尽。 您需要为收发器生成3.3V 电压或使用5V 收发器(在确保不违反 MCU 的 VIH 规格之后)。

    您的电路可能存在一些问题。 请参阅 Launchpad 原理图、其中显示了 CAN 的正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了答案、因为我使用的时间太长了  

    Dupont Line 具有很大的干扰 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的介绍。 下次解决问题时、请关闭帖子。