This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:将 EXTSYNCOUT 连接到 EXTSYNCIN1和 EXTSYNIN2

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875938/tms320f28377d-connecting-extsyncout-to-extsyncin1-and-extsynin2

器件型号:TMS320F28377D

我正在尝试弄清楚如何将 ePWM EXTSYNCOUT 连接到 EXTSYNCIN1或 EXTSYNCIN2。 我的假设是、这是通过交叉开关实现的、但我似乎无法弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EXTSYNCOUT 进入输出 XBAR/ePWM XBAR/CLB XBAR。 您可以使用 OUTPUTXBAR 将信号接收到 GPIO、然后使用该 GPIO 作为输入 XBAR、输入5和输入6的源、分别是 EXTSYNCIN1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我看到这可能是一个选项、这是否绑定了特定的 GPIO 硬件引脚? (即、特定引脚不能用于其他任何用途?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将在硬件中采用该引脚。 除非您使用的是较小的封装(176引脚)之一、并且可以使用在其多路复用器中具有 OUTPUTXBAR 的无界 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、这就是您对它的解释