大家好、我必须确定 PHY IC 在 MCU MAC 接口引脚和以太网收发器之间的位置。
我怀疑、保持双方信号完整性优化的优先选择是什么。
PYH 靠近 MCU 以保持 MII 信号更短、或 PHY 靠近变压器以保持差分 MDI 信号完整性
什么应该更适合压电式?
MCU 和 变压器之间的总距离约为60mm
谢谢、致以最诚挚的问候
Pablo Slavkin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我必须确定 PHY IC 在 MCU MAC 接口引脚和以太网收发器之间的位置。
我怀疑、保持双方信号完整性优化的优先选择是什么。
PYH 靠近 MCU 以保持 MII 信号更短、或 PHY 靠近变压器以保持差分 MDI 信号完整性
什么应该更适合压电式?
MCU 和 变压器之间的总距离约为60mm
谢谢、致以最诚挚的问候
Pablo Slavkin
巴勃罗
在60mm 时、根据产品页面 http://www.ti.com/lit/pdf/snla079上的布局建议、您的布线长度应该正常
我怀疑您希望差分信号运行更长的距离、因为它们通常更抗噪声干扰、但我不是 DP83822的专家。
为了获得最佳答案、我将请求主持人将此内容移至接口论坛。
此致、
Cody