This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:280049c

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882721/ccs-tms320f280049c-280049c

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

根据 motorcontrol_SDK hal.h  

"//! \brief 定义 DRV 器件使能门的 GPIO

//!
#define HAL_DRV_EN_GATE _GPIO 28.

"

GPIO 28是否用于开关使能?

如果是、在 hal.c 中、没有提到?

//无连接
GPIO_setMasterCore (28、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_28_GPIO28);
GPIO_setDirectionMode (28、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (28、GPIO_PIN_TYPE_STD);

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您使用的是什么套件。 GPIO28用于 LaunchPad_F280049C+DRV8320RS 的栅极驱动器使能控制、其配置如下。 您上面发布的代码适用于高压套件。 我们将按照您所述在硬件指南中相应地添加相关的开关设置。 谢谢!

    // GPIO28->DRV-EN 用于 J5/J6连接
    GPIO_setMasterCore (28、GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_28_GPIO28);
    GPIO_writePin (28、1);
    GPIO_setDirectionMode (28、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig (28、GPIO_PIN_TYPE_STD);