This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSCND28035

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875564/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdscnd28035

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我当前正在为项目使用 HVACI_Scalar 代码。 我需要通过 SPI 从外部微控制器获取数据。  

是否有用于从外部源输入数据的 SPI 库? 如何添加库以使用函数?

提前感谢您。

马林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马林达

    请在最新的 C2000ware 中查看以下示例

    路径:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00\device_support\f2803x\examples\c28

    项目:

    • SPI_loopback
    • SPI_LOOP_INTERRUPTS

    此致、

    曼诺伊