This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:如何配置器件

Guru**** 2874450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875355/tms320f280041c-how-to-configure-the-device

器件型号:TMS320F280041C

团队、

您能帮助回答客户的问题吗:

1.如果 TI 有微"配置器"、您可以在其中配置所有引脚、外设和时钟、然后从此创建 CCS 项目、我还在徘徊?

此外、我查看的是 TMS320F280041CPMS 数据表、我无法理解我需要对引脚54和56执行什么操作。 您能对此进行澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您的问题答案:

    我们目前正在开发一种工具、您可以使用它来配置引脚多路复用、时钟和外设、并将其转换为 CCS 项目。 但目前尚未发布、计划于今年上半年发布。

    2.如果不使用 DCDC、这些引脚将用作 GPIO 引脚(默认配置)。  

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    还有一个问题-电机控制操作需要晶体还是内部振荡器足够好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2020年上半年发布的工具将仅配置 pinmux/inputxbar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 建议使用晶体、但如果客户希望通过不使用外部晶体来最大程度地降低系统成本、则可以使用内部振荡器、但他们必须进行系统分析以确保其满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、  

    客户对 DCDC 部分的后续问题:

    我使用的是内部稳压器、我不知道在哪里连接 VFBSW 和 VSW。 如果我不使用内部稳压器、我必须从外部提供1.2V 电压。 对吧? 我显然不想这么做。 我是否需要将任何外部组件连接到这些引脚?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    如果不使用内部 DC-DC、VFBSW 和 VSW 分别可用作 GPIO22和 GPIO23。 如果您使用的是内部直流/直流、请查看数据表中的电源管理部分、了解应如何连接这2个引脚。