主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
您好!
我将通过 I2C 协议将 MPU9-150传感器集线器升压与 Delfino TMS320F28379D Launchpad 连接起来。 然后、我将 SCL 和 SDA 引脚配置为使用内部上拉电阻
当我尝试向 MPU9-150传感器写入数据时、我注意到在每9个时钟周期、MPU 传感器不发送 ACK、I2C NACK 标志始终为"1"。
然后、当我尝试通过外部示波器跟踪信号时。 将示波器探针连接到 SCL 引脚后、通信成功完成。 当我移动示波器探针时
它不能再起作用了。
我认为这是同一个问题。
我的问题是:
-SCL 线路有什么问题?
-这是解决这个问题的正确方法吗?
他们是否有任何替代解决方案而不是使用电阻? 这些是电阻的正确值吗?
谢谢、
穆罕默德。