This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:振荡器频率范围

Guru**** 2963780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875399/tms320f28027-oscillator-frequency-range

器件型号:TMS320F28027

大家好、

  TMS320F2802F 控制的最小和最大振荡器频率是多少?

谢谢、

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅"器件时钟表"部分(第 5.14.1.3节)、从器件数据表中获取时钟最小值和最大值的摘要。 如果您在参考表格后有任何具体问题、请回复。 以下是器件数据表的链接。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2802.pdf

    如果此回复回答了您的问题、请单击帖子底部的"验证答案"。

    谢谢、此致

    Pramod