This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:实时能力的兼容性检查和验证。

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874072/launchxl-f28379d-compatability-check-and-validation-of-real-time-capability

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

你好

我想询问 ADS131M08EVM   在作为 BoosterPack 连接时是否与 LaunchxL-F28379D 兼容。

添加到查询中、

1.是否有用于连接 launchpad 和 ADS 板的代码?

2.能否使用 Simulink 或 LabView 实时推导从 ADS 收集的同步波形?

3.我能否使用上述电路板开发独立系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    如果在 ADS131板上填充 J11和 J12、您的意思是什么? 您必须使用 LAUNCHXL-F28379D 接头验证引脚排列以验证兼容性。

    您可以在快速入门指南中找到 LaunchPad 引脚分配、并参阅器件数据表以了解有关信号的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/sprui73

    ADS131电路板引脚分配:

    [引用用户="Mohammed Abu Ahmed ]1. 是否有用于连接 launchpad 和 ADS 板的可用代码?

    不、我相信 C2000和 ADS 板上没有任何软件。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如您提到过 ADS 中的引脚排列、对于 J11和 J12引脚、DNP 是什么意思? 在将这些引脚插入 launchpad 之前、是否有可供连接的现成插槽、或者我们是否必须焊接引脚?

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    DNP 表示"不填充"。 您必须自己采集并焊接组件。 或将导线焊接到相应的焊盘上。

    最棒的

    Kevin