This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:EEPROM 之间的 I2C 连接

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873263/tms320f28069-i2c-connection-between-eeprom

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在努力将 EEPROM 连接到 C2000。

您能帮我解决这个问题吗?

我使用的是控制套中的样片线。 称为 i2c EEPROM。

此外、我还将 GPIO 引脚更改为33和32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SuPun:

    您是否遇到硬件设置或软件问题? 您能否提供您正在使用的 EEPROM 的器件型号?

    您可能需要参阅 EEPROM 的数据表、并使代码与预期的协议相对应。 默认情况下、controlSUITE 中的示例可能不适用于您的 EEPROM。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用1K i2c 400KHZ EEPROM (24AA01-I/MS-ND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SuPun:

    需要编辑 i2c_EEPROM 示例以匹配该 EEPROM 的预期协议。 此示例发送两个存储器地址(高和低)、而 EEPROM 只需要一个地址。

    您可以在下面的 E2E 中查看代码、了解和编辑代码可能更容易:

    e2e.ti.com/.../773846

    也请检查您的硬件配置。 您将需要使用可满足400KHz 速度的外部上拉电阻器。

    最棒的

    Kevin