This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 从站协议栈代码(ET9300)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875335/tms320f28388d-ethercat-slave-stack-code-et9300

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我在 TMS320F28388D TRM 中看到了许多对 Beckhoff 的引用。 ET9300从站堆栈代码是否与 TMS320F28388 TRM 上的 ESC 兼容? 如果不是、建议采用什么方法来支持 CoE (SDO 和 PDO 模式)和 FOE?

谢谢、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、它兼容! 我们在 C2000Ware 中(在库/通信下)提供了使用堆栈的指令和示例。

    此致

    Chris