Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
大家好
我在 TMDSCNCD28388D 板上的 tcpEchoF2838X 示例调试有问题。
我已经将这个与 C2000Ware-v2.01.00.00中的 Resource Explorer 一起安装为使用 SYS/BIOS 的工程。
之后、我开始调试 使用 CPU1上的以太网 UART USB 选项编译的 cm_common_config_C285x 项目
对于低级配置、这些 外设(配置 I/O 和时钟)和 CM 的时钟频率为125MHz。
调试器将其加载到闪存中、并在主代码的入口点停止。
之后、我 将 tcpEchoF2838X 示例加载到 CM 闪存中、我希望 调试器在主闪存的入口点将其停止
但遗憾 的是、它会立即启动、单击"SUSPEND (暂停)"按钮不会引起任何反应。
另一方面、如果我单独上传 tcpEchoF2838X (CM 时钟频率为95MHz)、则会正常启动、但会在 Ethernet.c 文件中的函数 EMACF2838XLLD_resetModule (uint32_t base)(等待重置完成)上挂起。
据我了解、在这种情况下、以太网没有低级配置(至少时钟)。
在这两种情况下、 选项 Global breakpoint.
有人可以咨询我吗?
谢谢
Andrii Shevchuk