This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:将 AT24C04连接到 F280049c launchxl

Guru**** 2528040 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882004/ccs-launchxl-f280049c-interfacing-at24c04-with-f280049c-launchxl

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 sourceabh、正在使用 launchxl f280049c 板。 现在、我尝试将 AT24c04 EEPROM IC 与该板连接。  为此、我使用 了 C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\driverlib\f28004x\examples\i2c 代码、但我没有获得所需的输出。  

通过将 EEPROM IC 的 A0、A1和 A2接地、为 EEPROM 设置的地址为0x50。 并将 SDA 的引脚配置更改为35、F280049c 的 SCL 的引脚配置更改为37。

此代码是直接与24c04 IC 配合使用还是必须对其进行更改? 我必须对该代码进行哪些更改?

谢谢您、

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    我不相信该示例可以直接与 AT24c04配合使用、您需要对其进行一些编辑。

    该示例配置为与 EEPROM 配合使用、EEPROM 在初始命令中需要一个低地址字节和高地址字节。 请参阅 AT24c04器件数据表并尝试复制记录的协议、看起来它在命令中只需要一个"字地址"字节。

    最棒的

    Kevin