This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:晶体振荡器输入电路

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874321/tms320f28377s-crystal-oscillater-input-circuit

器件型号:TMS320F28377S

对于以下电路、F28377S 是否工作?

当 F28377S 不通过以下电路工作时,请告诉我正确的电路。

此致、Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    该图看起来基本上还可以、但有一些问题。 CAN 振荡器 Z7可能足够强、能够单独驱动 X1、因此不需要线路缓冲器 N20。 不过、如果您确实决定使用 N20、请记住 X1是3.3V 电平输入、因此您需要确保满足此要求。 查看原理图、N20由1.2V 电源供电、这将产生1.2V 电平信号。 此外、您还可以将 Vssosc 连接到接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    对此还有疑问吗?