This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:适用于 VFD 的控制区域网络

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875240/tms320f28377s-control-area-network-for-vfd

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我正在为 VFD 开发"CAN"接口。 我研究并测试 C2000中给出的示例。 但我想知道在"CAN"工业应用中使用哪种类型的 FAME 格式和寻址序列。

因此、请为此提供建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!  

    我想您希望了解 CAN 协议选项。  请务必花时间查看此处所述的 CANopen 协议:  http://www.simmasoftware.com/canopen.html  

    您还可以在以下位置找到更多见解:  https://www.can-cia.org/can-knowledge/ 

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    我认为 VFD 常用的通信协议是 MODBUS 或 EtherNet/IP、但可能是错误的。  不确定 CAN 是否用于控制 VFD。  无论如何、CAN 通信是直接的。  仅当 从标准 ID 格式切换到扩展 ID 格式时、帧格式才会更改。  如果您是指将 CAN 消息更高级别地转换为 VFD 通信标准、我们不会这样做。

    此致、

    Joseph