This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 80W BLDC 电机驱动系统

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/874471/80w-bldc-motor-drive-system

主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DDESIGNDRIVE

您好!

我们正在进行一个新项目。  最终,我们希望开发完整的80W BLDC 电机驱动系统,其中包括:

  • 处理器
  • 电机总线的交流电源
  • 三相功率级
  • 用于模拟和逻辑电路的 SMPS
  • 电机反馈信号调节

 它可能具有~370V 的平均总线电压。 您是否有适合此高电压应用的电机驱动器?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于高压逆变器而言是非常低的功耗

    我们有多个工作电流高达5-10A 的高电压 EVM

    有多种 C2000 MCU (从小型到高性能)和不同的控制技术可用(无传感器、编码器)。

    TMSHVMTRINSPIN -较小 C2000器件上的 InstaSPIN-FOC (无传感器)和 InstaSPIN-MOTION (编码器)

    TMDXIDDK379D -基于 DesignDRIVE 编码器的中高端 C2000器件示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您要键入800瓦、请查看 SPRU128  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/Piccolo-Single-Axis-1Kw-HW-reference.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDXIDDK 和 具有集成式功率因数校正功能的单轴电机控制参考设计似乎都可行。  我对这两者的一个直接关注是、它们使用的是已停产的集成电源模块。  我们必须找到合适的替代模块、或者改用分立式组件解决方案。 您对此有什么建议。 此外、为了满足我的上述要求:

    1. 虽然我们的电流需要支持80W BLDC 电机、但我们需要高达750W 电机的功能或可扩展性。
    2. 我们的速度范围要求为0.6至3600 RPM、调节率为0.1%。

     

    我还想强调一下、我们需要使用电机控制代码。

    你有什么建议吗?

    最棒的
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您不会找到一个硬件设计、您只需使用 已经正常工作的软件复制/生产即可。

    它们是指评估平台、而不是产品。

    有些 TI 参考设计在硬件方面比 EVM 更接近产品、但通常具有基本的开环软件。

    如果您需要非常接近的产品、您可能最好购买现成的工业驱动器/逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    TI 是否有现成的工业驱动器/逆变器、或者您是否可以建议在哪里找到这些驱动器/逆变器?

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不销售驱动器

    Eaton、Danfoss、RS、KB 驱动器(认为它们是在 Galco 品牌下销售的)

    这些公司中有数百家。