This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335:链接期间遇到类型错误;"Example_2833xEPwmTimerInt.out"不

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869299/ccs-tms320f28335-tms320f28335-type-errors-encountered-during-linking-example_2833xepwmtimerint-out-not

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试运行示例、这是我发现的错误、我要附加屏幕截图、感谢您提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    您是否正在运行 C2000Ware 中提供的示例? 您观察到的错误是项目设置中缺少路径的结果。 请仔细检查在 include 和文件搜索路径中指定的包含路径是否正确。


    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解、现在我遇到了另一个与输出电压尖峰相关的问题、我有一个栅极驱动器可在3.3V 电压下工作、但 TMS320F28335的输出中存在纹波、您可以在下图中看到、这种 DSP 是否正常? 我的代码是否有任何问题、我只是使用示例代码来获取方波? 我不知道原因,如何使他们正常化,这会损坏我的电路,请引导我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您的职责范围。 确保接地连接良好。 还应使用探头补偿。 这与您的 MCU 无关。